This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:内部结构和材料

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039566/tl431-internal-structure-and-materials

器件型号:TL431

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 在内部结构和材料方面、TL431是否与不同等级(TL431AIDR 和 TL431BIDR)相同?

问题2. 如果 TL431的所有等级都相同、您能否就如何划分这些等级的产品发表意见? 我假设测试过程相同、但规格限制因等级而异。

问题3. TL431BIDR 和 TL431BIDRG4是否相同?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shimada-San、

    问题1. 在内部结构和材料方面、TL431是否与不同等级(TL431AIDR 和 TL431BIDR)相同?

    材料是相同的、但两种变体有不同的遮罩套件。

    问题2. 如果 TL431的所有等级都相同、您能否就如何划分这些等级的产品发表意见? 我假设测试过程相同、但规格限制因等级而异。

    请参阅上文对问题1的答复。 测试是相同的。

    问题3. TL431BIDR 和 TL431BIDRG4是否相同?

    是的、材料与 TL431BIDG4的环保计划指定的位相同。  过去、G4被指定表示该器件符合 RoHS 标准。  现在、TI 的产品符合 RoHS 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。  

    我认为 TL431AIDR 和 TL431BIDR 是相同的制造流程、对吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    是的、相同的过程、但不同的掩码集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!