This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386040:观察坞站计时器行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033769/tps386040-watch-dock-timer-behavior

器件型号:TPS386040

你(们)好

我的客户希望使用 TPS380640、并获得如下问题;

它们不需要使用 WDT 功能。 因此、他们希望连接 WDI-GND 和 WDO-open。  

但数据表描述了 WDT 已连接、如下图所示。

因此、客户想知道在我提到的情况下使用它时是否会发生这种情况。

谢谢

IZA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iza-San、

    客户的建议不起作用。  WDT 集成在 SENSE1/RESET1电路路径中。  客户是否可以使用 TPS3704?  

    点击以下链接即可找到数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3704.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iza-San、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iza-San、

    如果没有其他问题、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将螺纹撞到顶部...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iza-San、

    如果您收到客户的任何反馈、只需跟进。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ISA、

    客户是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iza-San、

    如果客户没有反馈、请单击"已解决"以关闭主题、然后在客户回复您后、您可以启动新主题。  谢谢!