This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:双路输出模式

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039431/tps40425-dual-output-mode

器件型号:TPS40425

您好、TI 专家、

如果我将该器件配置为双输出模式、这意味着 VOUT1和 VOUT2是独立的、则有以下问题:

如何单独测量这两个电压轨的效率? (如何将输入电流拆分为1和2)

2.如果对电源轨1施加较大的负载瞬态、电源轨2输出是否会出现串扰? 什么是噪声耦合路径以及如何降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们收到了您的消息、并将尽快回复您。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已收到、请更新是否有任何回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于 TPS40425、如果选择了双路输出模式、Vout1和 Vout2是独立的、您可以打开或关闭电源输出以确定每个效率。 例如,禁用 Vout2并测量 Vout1*Iout1/Vin*Iin。 输入电流可在输入线测量、输出电流可在输出线测量。

    对于第二个问题、

    如果 Vout1和 Vout2都上电、当一个电源轨上发生大型负载瞬态时、我们确实会看到两个电源轨之间发生少量串扰

    我认为这是电容耦合、PCB 布局有一般规则

    缩短 Vout1和 Vout2的长度

    2.如有可能、隔离 Vout1和 Vout2走线

    根据应用规范、较慢的压摆率和串扰可能在规范范围内

     谷歌上还有许多其他技术可减少 PCB 交叉耦合:

    此处连接了一种串扰瞬态情形。

    这是因为 Vout1具有负载瞬态和 Vout2无负载。

    最好

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    但对于第二个问题、您是否确定它是由电容耦合引起的? 正如您所知、Vout 变化的幅度和压摆率 相对 较小、因此无法实现串扰。

    请查看以下原理图、ESL 电感耦合 占主导地位是否更合理?

    通过添加更多输出电容器来查看 是否可以减少串扰、可以很容易地进行检查、这可以证明电容式政变是正确的。

    否则、如果串扰受负载瞬态压摆率的影响更大、则 ESL 可能是关键点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是的、您可能是对的。 它应该更多地是由于 ESL 而不是电容耦合。

    如果应用可以降低压摆率、则可以将此串扰降低到可接受的水平。  

    最棒的