This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:使用峰值电流模块来限制电感器电流#39;s

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040699/ucd3138a-using-peak-current-module-to-limit-inductor-s-current

器件型号:UCD3138A

大家好、我想使用峰值电流模块来限制电感器的电流(不是具有斜坡的峰值电流模式、只是一个简单的限制)。  您能否帮助我进行配置、因为这不是一个超级文档?

到目前为止、我要做的是:

FeCtrl2Regs.EADCDAC.bit.DAC_VALUE = 15360;      // set dac - inductor's current limit
FeCtrl2Regs.EADCCTRL.bit.EADC_MODE = 5;         // peak current mode
FeCtrl2Regs.EADCCTRL.bit.EADC_ENA = 1;          // enable eadc2
FeCtrl2Regs.EADCCTRL.bit.SCFE_ENA = 1;
LoopMuxRegs.APCMCTRL.bit.PCM_FE_SEL = 2;        // select FE2 peak current comparator
LoopMuxRegs.APCMCTRL.bit.PCM_EN = 1;            // enable pcm
FaultMuxRegs.DPWM0CLIM.bit.ANALOG_PCM_EN = 1;   // enable pcm in fault mux for PWM0

并在 LoopMuxRegs.GLBEN 中启用 FE2

但没有任何变化... 我使用示波器检查 FE2的输入、波形正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望使用峰值电流模式来限制电流、则需要在 ADC 引脚和误差多路复用器上使用比较器。  EADC 的峰值电流模式并非真正针对您使用它的方式而设计。  它旨在为峰值电流模式拓扑提供一个到 EADC 的补偿斜坡。