This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:输出不工作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040290/tps659037-output-not-working

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

我们在设计中使用 TPS6590378作为 PMIC 为 AM5728供电。

我们在设计的三个电路板之一上观察到以下故障电压。

电源轨名称--- 预期电压--观察到的电压

  1. SMPS 12 ---- 1.15V --- 1.78 V

  2. LDO2 -------- 3.3V --- 1.7V

  3. LDO9 ------ 1.05V --- 0V

  4. LDOUSB ---- 3.3V --- 1.8V

  5. LDO1 ---- --- 3.3V --- 0V

  6. LDOVRTC ---- 1.8V --- 2.1伏


请您参考此观察结果、并提供同样的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我有以下问题和建议、可进一步调查您的问题:

    1) 1)如果您交换 PMIC、故障是否与电路板或 PMIC 有关?

    2) 2)请使用链接的设计检查清单查看原理图和布局

    https://www.ti.com/lit/zip/slia089

    3) 3)对器件的上电序列进行范围截图、以确认电源轨何时供电以及供电电平。

    4) 4)如果它们的供电电平正确、然后更改电平可能是由于处理器的 DVS 造成的。

    请告诉我您在这些调查中发现了什么、还有哪些其他问题或澄清。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)如果您交换 PMIC、故障是否与电路板或 PMIC 有关?

    a)如果3个板2正常工作、并且在该板上工作、直到我们在 LDO12_IN 上发现短路。 稍后、在解决短路后、会如上所述出现该行为。

    2)请使用链接的设计检查清单查看原理图和布局

    a)是的、我们遵循设计检查清单、这就是2块电路板 工作正常的原因。

    3)对器件的上电序列进行范围截图、以确认电源轨何时供电以及供电电平。

    是的、这已验证

    4) 4)如果它们的供电电平正确、然后更改电平可能是由于处理器的 DVS 造成的。

    处理器目前已被隔离。

    先前 LDO12_IN 上的短路是否可能导致 PMIC 出现故障。

    谢谢、

    Vivek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    芯片上有短路保护以减少发生这种情况的可能性、但之前的短路可能会烧坏芯片。 为了测试这一点、我建议换用 PMIC、以查看问题出在 PMIC 还是电路板上。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何方法可以检查芯片是否烧坏、因为其他 SMPS 输出位于同一芯片中。 我将继续交换 PMIC 作为最终选项。

    谢谢

    Vivek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    通常情况下、已短路的芯片会消耗更高的静态电流。 不过、我认为最可靠的方法是更换 PMIC。

    谢谢、

    Daniel W