请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 是否有电流测量分辨率小于1mA 的选项(设置或其他部分)?
电流的分辨率似乎为1mA。 TechRef 指出,AverageCurrent()和 InstanoousCurrent()返回一个有符号整数,单位为 mA。 是否有分辨率为0.1mA 或更低的选项?
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有电流测量分辨率小于1mA 的选项(设置或其他部分)?
电流的分辨率似乎为1mA。 TechRef 指出,AverageCurrent()和 InstanoousCurrent()返回一个有符号整数,单位为 mA。 是否有分辨率为0.1mA 或更低的选项?
Nick
您好、Nick、
没有将以0.1mA 为单位报告的选项或监测计、在该低电流下、监测计使用基于 CHEM ID 的电压测量值来确定 SOC。
您能够获得较低分辨率的唯一方法是使用较大的感应电阻器手动校准监测计。 例如、使用50m Ω 而不是5m Ω 感应电阻器、然后在流过100mA 时校准监测计、但将其设置为1A。 因此、当监测计报告1mA 时、它实际上是0.1mA。
我们不建议这样做、因为电流足够低、可以使用基于电压的电量监测、所以它实际上不再用于监测。 仅当您需要该信息时、才会读取较低的电流值。
此致、
Wyatt Keller