This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:访问扩展寄存器

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL116, BQ40Z80, BQ34Z100, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039211/bq78pl116-access-to-extended-registers

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其它部件:BQWIZARDBQ40Z80BQ34Z100BQ40Z50
您好!
我们正在使用 BQ78PL116和 STM32 MCU、并且希望在不使用 bqWizard 的情况下读取/写入 SBData 命令。 标准 SBData 命令工作正常,但技术参考并未涵盖 bqWizard 中可用的所有参数。
例如、我们希望访问"Hardware Configuration"或"Algorithm Enable"等寄存 器(技术参考手册 SLUU481第60页)、但没有关于我们应如何处理的信息。
我们监控了 bqWizard 和 BQ78PL116之间的 SMBus 通信、并发现用于访问配置寄存器的命令位于0x3C 至0x3F (或者可能是0x48或0x49)范围内。 我们在论坛上找到了有关这些寄存器的部分信息、但我们缺少一个详细的文档、其中显示了访问这些寄存器的过程。
您是否知道在哪里可以找到有关这些寄存器的其他文档? 例如、我们需要使用 STM32 MCU 切换"算法使能寄存器"的"强制 CFET"位。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    遗憾的是、这是一个旧器件、我们无法再支持它、因为不建议在新设计中采用、我们建议将 BQ34Z100或 BQ40Z50/BQ40Z80用于具有高电池节数的新设计。

    我最好的建议是复制 bqWizard 执行的命令。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们知道这是一个旧部件。 但是、我们别无选择、只能在库存中使用它。

    可能不建议在新设计中采用、但 TI 网站上的状态仍为"正在供货"、因此、如果您能够为我们提供缺失的文档、即使您无法为器件提供支持、我们也会很高兴。

    非常感谢、
    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    由于器件较旧、因此许多信息已存档、如果完全可用、则不易获取。 这是我们无法再支持监测计的原因之一、但仍然将其出售给使用了多年的客户。

    我认为最好的方法是复制 bqWizard 命令。

    此致、

    Wyatt Keller