This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RSOC 和 ASOC 跳转

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040728/bq40z80-rsoc-and-asoc-jumps

器件型号:BQ40Z80

您好!

我已经在 BMS 上对 srec 文件进行了编程、该文件是使用 BQ40Z80EVM 而不是 BMS 生成的。 在执行放电、放松、充电、放松循环以查看所有读数是否正常运行后、我注意到在放电结束时、RSOC (和 ASOC)从4%(3%)跳至0%、充电结束时从95%跳至100%(98%)。 充电结束时发生跳转、因为充电电流下降到充电术语"锥形电流"以下、即使充电器在另外几分钟内未切断。

导致这些跳转的原因是什么? 这是否由于 BMS 上的电流未正确校准而发生?

是否有办法禁用 ASOC 和 RSOC 跳转到0和100%的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您是否已完成学习周期和化学 ID 匹配? 您能否共享您的.gg 文件、以便我们可以查看您讨论的周期日志? 如果您在我们的 EVM 上创建了 srec、然后将 srec 上传到 BMS 中、则可能存在与电阻不一致的情况、这可能会导致监测误差。 我们建议对最终 BMS 执行学习周期。

    您可以启用 RSOC 平滑处理以及 TRM 第7.6节 Impedance Track 配置选项中所述的其他功能。 您应该发现、其中的一些选项可能有助于 RSOC 在充电结束和放电结束附近跳转。

    此致、

    Wyatt Keller