请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我已经在 BMS 上对 srec 文件进行了编程、该文件是使用 BQ40Z80EVM 而不是 BMS 生成的。 在执行放电、放松、充电、放松循环以查看所有读数是否正常运行后、我注意到在放电结束时、RSOC (和 ASOC)从4%(3%)跳至0%、充电结束时从95%跳至100%(98%)。 充电结束时发生跳转、因为充电电流下降到充电术语"锥形电流"以下、即使充电器在另外几分钟内未切断。
导致这些跳转的原因是什么? 这是否由于 BMS 上的电流未正确校准而发生?
是否有办法禁用 ASOC 和 RSOC 跳转到0和100%的选项?