This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:P2P 降低

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675, LM2675, LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040727/lm2675-p2p-drop-in-replacement

器件型号:LM2675
主题中讨论的其他器件:LM22675LM2594

您好!

我的客户正在寻找替代 他们正在使用的 LM2675M-ADJ/NOPB 的产品。 我看到 LM22675是 P2P、但不焊接散热焊盘是否可以使用? 如果不是、您会推荐其他器件吗?

期待您的回应!

最棒的

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM22675被设计成与 LM2675引脚相同。  DAP 必须焊接好。

    如果您只需要0.5A 电流、则 LM2594没有 DAP、也不需要 CBOOT;否则为 P2P。

    谢谢