This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL720M05-Q1:TL720M05-Q1

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, TL720M05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040719/tl720m05-q1-tl720m05-q1

器件型号:TL720M05-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5161

您好!

我们正在 开发温度采样电路中的新汽车产品、我们使用 LM5161将自动电池电压(12V)降至8V、我们使用 TL720M05-Q1将8V 调节为5V 作为放大器 IC 的电源。 但我们发现输出电压纹波非常糟糕。 纹波的 Vpp 值约为100mV、无法满足要求。  电源电路原理图和输入电压纹波照片 如下所示。 我已经测量了输入电压的纹波、它也大约为100mV。 我的问题是、LDO 为什么不能抑制纹波? 数据表中建议使用高 ESR Cin 和 Cout 电容器,但我不太理解原理。 这是否会导致较大的输出纹波? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    如果您测量的输入噪声与输出噪声相同、则表明噪声来自 LDO 的输出侧而不是输入侧。 否则、噪声将由 PSRR 衰减。  

    LDO 提供的放大器是否是斩波器? 我看到一个非常长的周期、基本上是100Hz 的噪声信号。 您的系统中是否有以100Hz 频率运行的设备?  

    我认为 ESR 不会像这样导致噪声、但数据表未如您所述设置大 ESR 要求。 应用部分实际上说明了使用低 ESR 电容器。  

    此致、

    Nick