请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL720M05-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5161、
您好!
我们正在 开发温度采样电路中的新汽车产品、我们使用 LM5161将自动电池电压(12V)降至8V、我们使用 TL720M05-Q1将8V 调节为5V 作为放大器 IC 的电源。 但我们发现输出电压纹波非常糟糕。 纹波的 Vpp 值约为100mV、无法满足要求。 电源电路原理图和输入电压纹波照片 如下所示。 我已经测量了输入电压的纹波、它也大约为100mV。 我的问题是、LDO 为什么不能抑制纹波? 数据表中建议使用高 ESR Cin 和 Cout 电容器,但我不太理解原理。 这是否会导致较大的输出纹波? 谢谢!