This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:有关使用 CSD19532Q5B 的问题

Guru**** 2811635 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B, TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040110/csd19532q5b-inquiry-about-using-csd19532q5b

器件型号:CSD19532Q5B
主题中讨论的其他器件: TPS2419

您好!

我的客户希望使用两个隔离式直流/直流输出、方法是使用两个 CSD19532Q5B 将它们连接在一起、如下所示。

这是为了继续为另一个提供12V 电压、即使一个输出出现故障也是如此。

下面是隔离式直流/直流数据表。

e2e.ti.com/.../PKU5500E_2D00_RevH_5F00_2020_2D00_11_2D00_03_2D00_080227.pdf

您能否告知客户 CSD19532Q5B 是否适合使用?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您向客户推广 TI FET。 除了每个 FET 的栅极和源极短接在一起外、原理图看起来正常。 FET 永远不会导通、电流将由体二极管传导。 如果是这种情况、则客户只能使用正向压降低于 FET 体二极管的肖特基二极管。 与肖特基二极管相比、在此配置中使用 FET 没有功率损耗优势。 如果客户希望通过打开 FET 来降低功率损耗、那么我建议使用 OR'ing 控制器来驱动 MOSFET 栅极。 TI 有许多 OR'ing 控制器可用于此应用、例如 TPS2419。 FET 需要导通多少电流? CSD19532Q5B 是一款100V FET、对于该应用而言可能是过度使用。 25V 或30V FET 应该能够工作、并且将具有更高的成本效益。 在输出端可以看到的最大电压是多少? 是否有任何瞬态要求?

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    跟进以查看这是否解决了您的问题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。 如果我第二天没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解决、并关闭此主题。

    此致、

    John