This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:OVP 行为

Guru**** 2503165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039216/tps53319-ovp-behavior

器件型号:TPS53319

尊敬的团队

客户希望 确认 OVP 功能

在强制 CCM 模式下,当 VFB>0.6*120%时,内部开关 MOSFET 的作用是什么?

(1)高侧 MOSFET 关闭、低侧 MOSFET 完全导通?

(2)高侧 MOSFET 关断、低侧 MOSFET 导通以实现最小占空比?

(3)高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 都关断? 以上问题让你花时间回答、谢谢

您能帮我推荐一下。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    请通知客户参考 TPS53319数据表的第8.3.8节和第8.3.9节。 根据 ROVP 引脚是否启用、对 MOSFET 的操作进行了说明。

    谢谢、
    Caleb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb

    下图是 TPS53319EVM 用户指南(SLVU72)的 OVP 测试波形。
    B-C 间隔是 OVP 运行、例如内部低侧 MOSFET 导通、为什么输出电压不会显著下降?
    2.您能否在 OVP 期间提供 LL 电压和电流测试波形?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该转换器配置为自动跳跃、并且在 fb 引脚故障(无 LL 开关)之前没有负载/非常轻的负载。  

    低侧 FET 通过电感器连接到输出端。  

    流经电感器的电流不能瞬时变化、电流必须斜升。  

     低侧 FET 具有灌电流限制。   一旦达到低侧电流限值、低侧 FET 将关闭。

    输出电压以~40uS 的单位放电。   如果加载了输出、输出放电速度会更快。

    由于没有负载、电感器与 ls FET 串联、并且低侧 FET 具有电流限制、因此输出电容器将需要时间放电。  

    增加负载、使用较低的电感器值和输出电容将实现更快的放电