This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:关于"禁用预充电模式"

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040616/bq24650-about-disable-precharge-mode

器件型号:BQ24650

您好、E2E、

我们的客户查看了 SLVA473、并尝试了"禁用预充电模式"电路。
附加文件、图3 (a)
该器件无法进行电池检测。
正常工作吗?

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../7608.Reducing-Precharge-Phase-Region-for-bq24650.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将 VFB 引脚永久偏置为高于 LOWV、则充电器将始终检测到电池。 这是因为当应用8mA 放电电流时、建议的电路将把 VFB 引脚钳制在 LOWV 以上、并且最大值为1s 计时器输出。

    我建议设计电路、使 VFB 的偏置电压大部分高于 LOWV (这取决于您希望开始快速充电的输出电压)、但也可能会在特定电池电压下降至 LOWV 以下。 这样、电池检测的下限检查就可以工作。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。