This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:UL 列表和 UL 文件编号

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040435/tps27s100-ul-listing-and-ul-file-number

器件型号:TPS27S100

您好!

我的客户正在为我们的多个器件寻找 UL 认证文档。 TPS27S100BRRKR  就是其中之一。
他们需要 UL 列表和 UL 文件编号。

我们是否有自助服务门户、我/他们可以在其中获取这些信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、您好!

    时间很好、因为我们今天实际上刚刚收到最终报告、很快就会发布。 文件号为 E169910和 E339631、可在 UL 器件数据库中找到。 我已在数据表中提出更新请求。

    我已将证书脱机发送。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢 Tim!