This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2972:充电时、我的电路未正确触发

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038863/bq2972-my-circuit-not-triggering-properly-while-charging

器件型号:BQ2972

您好、TI 专家、

我正在处理此 BQ29729DSET IC。 有时、我的电路不会触发 COUT 和 DOUT 引脚。 因为 FET 选择、所以不确定。 我的要求是200mA 充电电流和1A 最大放电电流。 因此、我选择了130m Ω 的 FET Rdson 值。  

如果我的组件选择正确、请告知我。  或者问题可能是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您是否在计算中使用了2个 FET 的总电阻? 如果每个 FET 的 Rdson 电阻为130m Ω、则它采用(0.130V/260m Ω)= 500mA 来触发 OCD、并采用(-0.100V/260m Ω)=-384mA 来触发 OCC。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    使用的 FET IM 的每个导通电阻为70m Ω、因此总导通电阻为140m Ω。 问题是有时 COUT 无法正常打开。 无论这是因为 FET、我选择了还是需要查看其他相关电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    在这种情况下、电路看起来正常。 COUT 是否完全不打开、或者它是否意外关闭?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    它在通电时的任何时候都不会打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    DSG FET 在加电时可能会出现此问题、如数据表中所述、但 CHG FET 不应出现此问题。 请参阅下面的数据表注释。 您测量的电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是否可以始终将该 V-引脚连接到 VSS? 是否会造成任何问题? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据表意味着只需将这些引脚短接即可启用放电 FET。