This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:帮助查看 sch。

Guru**** 2416330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040417/bq24610-help-to-review-the-sch

器件型号:BQ24610

尊敬的 E2E:

背景如下:

BQ24610:通过 PSU 24V 为5S2P 18650电池组充电。

电池组额定值为 5000mAh/18V/90Wh、15V (总过放电保护电压)-21V (总过充电保护电压)。

充电电流:1.5A、最大充电电流:2.5A、充电电流保护:3.5A+/-1A、延迟2s+/-1s、自动恢复。

电池组使用 BQ78350DBTR-R1和 BQ7692003PWR。

Cheerse2e.ti.com/.../0131.BQ24610.pdf、

Fiona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiona:

    我的原理图审阅如下:

    快速充电电流为2.5A。假设您处于快速充电状态且电流不受 IINDPM 限制、充电电流将尝试达到此值。

    2、预充电电流为100mA。

    IINDPM 电流限制为5.92A

    4.5.22小时安全计时器。

    5.20.8V 充电电压调节。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。