请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610EVM 你(们)好
客户使用 BQ24610EVM 为5S1P 锂电池充电。 从电池组到 BAT 的引线约为8cm、TS 将一个10K 电阻 器接 地。
在充电开始时、一切都正常。 最后、STAT1闪烁、STAT2无法开启。
VBAT 电压约为20V、未达到21V。 电流值从0跳至小于终止电流。
直流电源为24V。
为什么无法终止充电?
正在等待您的回复。
谢谢
星号