This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:BQ24610EVM 无法充满电

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040378/bq24610evm-bq24610evm-can-not-charge-full

器件型号:BQ24610EVM

你(们)好

客户使用 BQ24610EVM 为5S1P 锂电池充电。   从电池组到 BAT 的引线约为8cm、TS 将一个10K 电阻 器接 地。

在充电开始时、一切都正常。 最后、STAT1闪烁、STAT2无法开启。

VBAT 电压约为20V、未达到21V。 电流值从0跳至小于终止电流。  

直流电源为24V。

为什么无法终止充电?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在一切正常的情况下、您能描述 STAT1和 STAT2引脚吗? EVM 上的跳线设置是什么?  TS 电压是多少?

    您的意思是、"电流值从0跳到小于终止电流的值?"

    谢谢、

    Mike Emanuel