This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:FET 选择和库存器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18512Q5B, LM25148-Q1, LM5148-LM25148DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040696/lm25148-q1-fet-selections-and-stocked-parts

器件型号:LM25148-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD18512Q5BLM5148-LM25148DESIGN-CALC

你(们)好

在具有以下设计标准的电源设计器中使用此器件:

20-28V 输入电压

12V 输出电压

4A 输出电流

125DegC 工作模式

这将建议使用 FET 等

https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/CSD18533Q5A/3674878

但是、我找不到 TI/DigiKey 中提供的任何建议器件

我确实找到了这个

https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/CSD18512Q5BT/7312657

主要区别包括:

建议器件上为60V、发现器件上为40V

建议器件上100A TC 与 I 发现器件上211A TC 的对比

建议器件上的导通电阻为5.9m Ω、I 发现器件上的导通电阻为1.6m Ω

建议器件的功率为116W TC、器件 I Dound 的功率为139W TC

以及其他一些差异。

我通常不是直流/直流设计人员、但我识别的器件工作正常吗? 不确定此处是要查找的设计标准

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

     CSD18512Q5B 应与 LM25148-Q1搭配使用。

    RDSON 越低,实际效率就越高。

    您可以使用 WEBENCH 或 LM5148-LM25148DESIGN-CALC。

    对于任何 MOSFET 、您肯定需要确保阈值电压 VGS (TH)小于栅极驱动器电压。

    CSD18512Q5B 阈值为1.9V、低于  LM25148-Q1的5V 栅极驱动器、因此没关系。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你奥兰多! )