This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:BQ2057WSNTR USB 充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25883, BQ25886, BQ25887, BQ25171-Q1, TPS61372, TPS61087, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039822/bq2057-bq2057wsntr-usb-charging

器件型号:BQ2057
主题中讨论的其他器件:BQ25882BQ25883BQ25886BQ25887BQ25171-Q1TPS61372TPS61087TPS55330

 BQ2057WSNTR 是否可用于5V USB 充电? 是否有推荐的外部升压 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的最小电源电压为4.5V、建议的最大电源电压为15V

    为了让我更好地指导您、您打算将升压 IC 用于什么用途? 通常、它取决于您所需的输出电压和输出电流以及输入电压和电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我完全忘记指定...

    我想使用 USB。 因此、输入电压将为~5V、但电流取决于终端用户的 PC、墙壁等

    目的是为2节锂聚合物电池充电(在任何可用电流下为8.4V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈建议查看 BQ2588x 系列(BQ25882、BQ25883、BQ25886、BQ25887)、因为这是一个升压充电器系列、可使用 USB 输入为2节电池充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但我调查 BQ2057的原因 是 BQ2588系列面临严重的供应链问题。 我正在使用 BQ25886进行设计、但收到通知、采购工作可能非常困难

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们还有 BQ25171-Q1来支持2S 锂离子电池。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢推荐! 您能否确认 BQ25171具有升压稳压器、可通过5V 电源为8.4V 电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BQ25171-Q1是一款线性充电器、因此输入必须始终大于输出才能充电。 在充电器输入之前、您需要一个升压转换器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我一直在想的。 TI 是否推荐了升压转换器? 还是推荐的规格? (频率等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以考虑 TPS61087、 TPS55330、TPS61372。

    我还建议查看 webench: https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html

    此致、

    Nick