This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:当第一个充电周期完成时、不再充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037905/bq51050b-not-charging-again-when-first-cycle-of-charging-is-done

器件型号:BQ51050B

您好!  

我有一个与作者的相关主题类似的问题。 我使用的是 BQ51050B 和电量监测计 BQ27421YZFR-G1A、在我们的某些器件上、当充电完成后的第一个周期后无法再次充电会出现问题。

基本而言、它如下所示:

 

您可以看到、器件始终处于充电垫上、但充电后、器件开始放电。 什么可能导致此问题? 当然、电压低于 VRECH (4.1V)。

它的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    您能否提供 RECT 引脚电压的波形? 您还能读取发送器上的 EPT 吗? 您使用的是哪种类型的发送器?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些测量、我得到了 RECT 引脚的波形。

    快速充电模式(充电电流约为350mA)

    充电后(电流0mA):  

    这些是器件位于充电垫上并停止充电时的情况。

      

    以上所有三种波形显示相同、但时间刻度不同。  

    此 TS 故障吗? 电池的 NTC 线直接连接到 TS/CTRL 引脚。

    我使用了不同的充电垫、但在所有这些充电垫上都存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收器似乎正在发送信号、但 TX 不会接收数据包以开始电力传输。 您可以尝试调整 COMM1和 COMM2引脚。 如果在多个 TX 电源板上发生这种情况、您可以尝试将 COMM1和 COMM2电容器增加到47nF。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 COMM1和 COMM2引脚上的22nF 替换为47nF、但基本上没有发现任何差异。 放电仍然是同样的问题。 我找到了此主题:
    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/wireless_power/f/wireless-power-forum-read-only/399303/just-another-post-on-bq51050b
    此用户有类似的问题(即使波形相同)。 因此、我从电池上解焊 NTC 导线、并通过10kOhm 将其下拉。 从最初的测试开始、它可以正常工作、但我认为这只是一种权变措施、因为没有 NTC 电池会 因过热而不安全(我对吗?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    没错。 如果没有 NTC、电池温度监测功能将被禁用。 当您看到设备未充电时、TS 电压上的电压是多少?  

    此致、

    Anthony Pham