This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:可能需要对 TPS274160EVM 进行更改

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040269/tps274160-possible-change-needed-to-tps274160evm

器件型号:TPS274160

我准备好使用今天收到的 TPS274160EVM、在查看文档时、用于在 TPS274160EVM 上设置 SEL 和 SEH 的电路似乎不太正确。  相关部分的 PDF 中截屏:

SEL and SEH circuitry on TPS274160EVM

左侧的测试点可跳接至 GND 或 V_+5V、以选择将哪个输出的电流感应信号置于 CS 上。  这将对 SEH 和/或 SEL 的输入引脚施加+5VDC 或+2.5VDC 电压(忽略 IC 的内部下拉电阻对每个引脚的影响)--这似乎不是预期的值(应为+5VDC 或 GND)。  在使用 TPS274160EVM 之前、我将移除 R13和 R17、因为这样、跳线将能够将 SEH 和 SEL 引脚置为正确的电平、从而设置在 CS 上放置哪个输出的电流感应信号。  内部下拉电阻的最小规格为100k Ω、因此、当通过跳线放置驱动为高电平时、施加4.54V 电压、当通过跳线放置驱动为低电平时、它会正确地下降到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该电路适用于版本 A 器件、因为这些是将上拉至5V 的 ST 引脚。 对于版本 B、该电路将不允许器件上的逻辑低电平。

    请根据需要取消装配电阻器、以便将该引脚拉至 GND。 此修改对于器件是可接受的。

    感谢您的重要反馈。

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    该 EVM 似乎可以处理 TPS274160A 和 TPS274160B;但是、客户需要将模块发送给 TPS274160EVM、以便使其与 B 版本正确配合使用。 我板上的一个以及我希望设计产品的那个、我不确定需要进行哪些更改(如果有)才能正确使用 A 版本。  除了移除 R13和 R17、为了获得精确的电流感测电压、还需要移除另一个区域的组件:

    为了获得精确的电流感测电压、需要移除 CS/ST4_IC 信号(R26)上的10k 上拉至 V_+5V、否则、当所选高侧开关关闭时、TP25上的电压为0.45V。  移除 R26后 、TP25上的电压与流经所选开关的电流相对应。  希望这些信息将帮助其他将 EVM 与 TPS274160B 搭配使用的人。