请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM5D1806 您好!
我正在尝试寻找一个具有集成电感器、能够灌电流和拉电流20W 的直流/直流电源模块。 我需要将多路信号分离器 DC/DC 置于推挽配置中。
我想使用 TPSM5D1806、它是否是一个好的解决 方案?
谢谢
Eric Jean eng。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试寻找一个具有集成电感器、能够灌电流和拉电流20W 的直流/直流电源模块。 我需要将多路信号分离器 DC/DC 置于推挽配置中。
我想使用 TPSM5D1806、它是否是一个好的解决 方案?
谢谢
Eric Jean eng。
数据表第6页指出、器件可提供6A 电流和-2.8A 电流。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm5d1806.pdf#page=6
数据表中的表7-1显示了基于输入电压、输出电压和电流的工作区域。
模块中的功率级为同步降压。