This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:Molicel INR-21700-P42A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038420/bqstudio-molicel-inr-21700-p42a

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

各位专家、您好!

我的客户想知道"molicel INR-21700-P42A (ID 2457)"对应于低温下的温度? 是-30摄氏度、对吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    来自电池数据表: cdn.shopify.com/.../INR21700P42A-V3-80092.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户想知道 ID 2457 (仿真模型)是否与电池规格相对应。 怎么样?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi、

    这是否适用于电量监测计? 客户需要遵循 GPCCHEM。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、这适用于电量监测计。 客户将使用  Molicel INR-21700-P42A、并希望使用化学 ID2457。 因此、客户只想知道化学 ID2457是否涵盖了摩尔克尔温度范围 INR-21700-P42A 数据表。 怎么样?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CHEM ID 应与 GPCCHEM 工具一起找到、测量仪表可以根据数据表中的温度规格运行、无论使用的是哪种 CHEM ID 都无关紧要。 对于低温监测、可能还需要使用 GPCRB 工具、因为在低温下、电池阻抗要高得多。

    此致、

    Wyatt Keller