This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:电源部分回顾

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040516/tps54295-power-section-review

器件型号:TPS54295

您好!

请支持我查看电源部分。 根据当前设计、使用了双路降压转换器。 输出1 (3.3V@1.25A)用于提供 FPGA I/O 电压。 输出2 (1.2@1A)用于提供 FPGA 内核电源电压。 请提供 您对贴图的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    原理图对我来说很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    总体 SCH 良好、您能考虑为3.3V 电源轨添加 CFF 吗? 根据数据表表表2、建议使用6至22pF 电容。

    谢谢  

    Tahar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5至22pF 的电容、以确保精确。 它是可选的、但对于1.8V 或更高的输出电压、额外的相位升压可通过  添加一个与 反馈网络上拉电阻并联的前馈电容器(CFF)来提供帮助。