请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54295 您好!
请支持我查看电源部分。 根据当前设计、使用了双路降压转换器。 输出1 (3.3V@1.25A)用于提供 FPGA I/O 电压。 输出2 (1.2@1A)用于提供 FPGA 内核电源电压。 请提供 您对贴图的评论。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请支持我查看电源部分。 根据当前设计、使用了双路降压转换器。 输出1 (3.3V@1.25A)用于提供 FPGA I/O 电压。 输出2 (1.2@1A)用于提供 FPGA 内核电源电压。 请提供 您对贴图的评论。