This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54311:仿真选项

Guru**** 2501355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54311, TPS54310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040311/tps54311-simulation-options

器件型号:TPS54311
Thread 中讨论的其他部件:SwitcherProTPS54310

大家好、

我可以寻求帮助吗?  我们的客户正在 其设计中使用多个 TPS54311器件。 在设计时、他们使用 SwitcherPro 对这些进行仿真。 他们 希望重做一些模拟、但无法再在网站上找到 SwitcherPro。 是否可以获得此软件的副本、或者他们支持 TPS54311的更新软件?

我已经在    TPS54311的产品文件夹中查看了设计工具和仿真、但仍想了解您的输入/建议。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    TI 不再支持 SwitcherPro。

    此器件在 Webench 上不可用。 PSpice 似乎是对其进行仿真的最佳软件。 未加密瞬态 PSpice 模型可在设计工具和仿真文件夹中找到。 客户希望执行哪种类型的仿真?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回答。 很抱歉、但我的客户查询似乎有错误。 客户告知 、我的原始聊天有两个错误。 我们希望对 TPS54310进行仿真、而不是对 TPS54311进行仿真、但我们确实是第一次使用 SwitcherPro、并希望重新进行仿真。  

    我已经处理了客户提到的第二个错误。 关于第一个关于 SwitcherPro 的问题、答案是否与您上次的答复相同? 请确认。

    再次感谢大家、此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    如果是 TPS54310、则有 PSpice 均值和瞬态模型。 是的、不再支持 SwitcherPro。

    此致、

    瓦伦