This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:PFM 模式下 VREF 最大值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039618/tps61022-vref-maximum-in-pfm-mode

器件型号:TPS61022

各位专家、您好!

PFM 模式下是否有 Vref 最大值? 由于 PWM 模式的最大电压为615mV、因此我们希望 PFM 模式的最大电压为615mV。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    客户关心这一点的原因是什么? 让我在内部检查一下、明天回复您。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    6 Σ 保护频带最大 PFM 基准为616.6mV、但我们并不保证在所有情况下都是如此、因为数据表中没有注明。 客户关心它的原因是什么?

    -文豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    客户没有提到、但非常感谢您的帮助!

    此致、

    Ann Lien