This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742DBVT

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038906/ucc28742-ucc28742dbvt

器件型号:UCC28742

尊敬的各位成员:

我 使用芯片“UCC28742DBVT”设计电源,并  将我们的设计与 TI 的设计工具进行了比较。 但有一个问题我无法理解。 在我们的两个样本中、电路行为与我们预期的不符。 我尝试检查故障保护部件。 VDD 和 Vs 不是我所期望的值。 所有其他组件值与其他功能板相同。

一开始我以为 VS 可能会有问题、因为我看不到设计值、随后连接到电路板的 MOSFET 无法正常工作。 我检查了所有值、它们都正常、与功能板相同。 我无法对电路进行仿真、因为没有用于仿真的 PSPICE 模型。

如果有人能在这方面帮助我、我将不胜感激。

提前感谢

Farzaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会遇到触发保护故障的问题。

    以下应用手册介绍了故障检测的常见问题及其解决方法。  我相信此应用手册将帮助您解决问题。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 通过您发送给我的文档、我可以验证设计值。 但存在问题。 正如您在随附的照片中看到的、我需要在测试点7处观察5V 电压。  

    虽然我在输出端没有任何负载、但信号很强、并且不是恒定的(绿色)和干净的。 但是、当我连接负载时、信号保持在大约4.5 (黄色)

    对此有什么解释吗?

    此致  

    Farzaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送的应用手册旨在帮助您对其关闭的设计进行故障排除、OVP、OCP 或输入 UVLO。

    您能否探测 Aux、CS、VDD 和 Vout 以确保不存在故障?

    我查看 了您发送的部分原理图、并将输出整流器 D8连接到 L3。  这将为您的反激式设计带来问题。  这是因为当您将反激式变压器中的能量放电到次级 L3时、反应不会与 瞬时电流发生很好的对抗。 它将导致次级侧的电压过大。  我建议移除或 L3、或在 D8阴极到接地之间放置一个电容器。  270uF 电容器即可实现该目的。  

    此外、该设计还需要一些预负载来保持稳压、我建议在输出端添加一个电阻器。  负载电流为2mA。

    此外、该控制器还需要光电馈送来调节输出。  请参阅数据表并研究典型应用原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    这是我的整个设计、 输出端的负载为0.5A。 在其中一个无法正常工作的电路板上、我可以看到 MOSFET 试图进行开关、但无法进行开关。 我检查了功能正常的 Vaux、CS、VDD 和 Vout。 在损坏的电路板上、VDrive 不符合我的预期。 我想在启动时 Vout 会有问题。 仍在调查

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L2也会为您提供问题。  我建议不要将该电感器短路。

    听起来就像您有一块工作板。  研究工作设计和无工作设计的 VDD、Vout、Aux 和 CS。  这将有助于了解设计未正确调节的原因

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    参阅您之前给我的应用手册、我可以看到我遇到的问题与第6节中提到的问题相同。  VDD 看起来像锯齿。 您能帮助我了解它出现的原因吗?  我无法确定发生这种情况的原因、因为我有具有相同设计的功能板、它们工作正常。  

    我可以准确地看到这些波形。

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该波形显示了输入欠压情况。  如果 VDD 在 VDD (OFF)和 VDD (ON)之间循环、则表示存在故障。   

    应用手册讨论了如何通过 Vin/Vaux = NP/Na 匝数比测量输入电压。  它正在寻找一个大于一个特定值的 IVSL (运行)电流。  它应列在 UCC28742数据表中。

     您是否有机会通读应用手册。  它会检查每个故障以及导致故障的原因以及如何消除这些故障。  通过探测 CS、Aux、VDD 和 Vout、您应该能够确定哪种故障会阻止您启动、应用手册应该可以帮助您解决此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我更改了芯片、它工作正常。 我可能会通过焊接和脱焊来损坏芯片。

    感谢您的支持。

    Farzaneh