This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:与 VIN 相关的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039289/tps62866-vin-related-questions

器件型号:TPS62866

您好!

我的客户有关于 TPS62866的一些问题。

问题1:

查看数据表的图8-1、VIN 先上升、然后 EN 斜升。
但是、可以连接 VIN 和 EN、它们可以同时斜升?

问题2:
他们希望确认 TF_VIN 规格。
VIN 下降压摆率必须大于10mV/us?
或者 VIN 下降压摆率必须低于10mV/us?

问题3:
如果违反 TF_VIN 规格、具体会出现什么问题?
 请听我说。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko-San、

    让我们在本周中期之前再次与您联系。

    谢谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko-San、

    1) EN 引脚是一个数字引脚、被拉高以启用器件。 然而 、施加输入电压后、器件实际上开始开关之前会有一个时间延迟。  

    2) 2)当 Vin<UVLO 时、压摆率应低于10mV/us。

    3) 3) 如果 Vin 下降压摆率高于<UVLO, 时的建议值 可能会发生栅极驱动器无法完全关闭高侧 FET 的情况、并且当输入电压在新启动期间再次开始恢复时、可能会导致大浪涌电流流入输出端。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、

    感谢您的回答。
    让我再次确认1)。
    毕竟 可以连接 VIN 和 EN、或者不可以连接?
    即、如果连接了 VIN 和 EN、会出现什么问题?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko-San、

    是的、VIN 和 EN 可连接在一起以启用该器件。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko-San、

    非常感谢您点击“已解决”。 如果您对此主题没有进一步的问题、 我将继续并关闭该线程。  

    谢谢!

    此致

    Sneha