This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:请帮助查看我们的 SCH 设计。

Guru**** 2868430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121, BQ24610, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040113/lm5121-pls-help-review-our-sch-design

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: BQ24610TPA3220

尊敬的先生/女士:

我们根据 BQ24610/LM5121数据表和 LM5121在线仿真参数设计了 SCH。

请帮助查看我们的 SCH 设计。

背景如下:

LM5121输入来自24V 开关模式 PSU 或电池组(15V-18.5V)、输出为26V/10A 至3个放大器 TPA3220:

1个高音扬声器、 2x10Wrms、17.5Wpeak 1% THD @ 16 Ω;  

1个用于中频扬声器、2x15Wrms、35Wpeak 1% THD @ 8 Ω;

1个低音炮、80Wrms、120Wpeak 1% THD、160Wpeak 10% THD @ 2 Ω;

2. BQ24610:通过 PSU 24V 为5S2P 18650电池组(15V-18.5V)充电。 电池组使用 BQ78350DBTR-R1和 BQ7692003PWR。

e2e.ti.com/.../BQ24610_2B00_LM5121.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您选择我们的器件、我将强制使用 LM5121。  您可以在单独的主题中提交其他设备。  

    1)我不是这么做的、这似乎是一个开/关控制。
    如果它只是一个开/关控制、建议只添加一个 MOS 控制。

    2) 2)我找不到当前的 Q7/Q8 MOS 类型, 实际上、您的总功率为260W、您需要注意 MOS 的选择。

    对于 Q6),、3 μ A 需要检查 SOA 曲线。