This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431AQDBZR 动态热阻抗和峰值电流处理

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036806/tl431-tl431aqdbzr-dynamic-thermal-impedance-and-peak-current-handling

器件型号:TL431

您好!

我想知道 TL431AQDBZR 是否有任何动态热阻抗信息(所有数据表列表都是静态热阻抗)。  此外、 还有任何有关 TL431AQDBZR 在极短时间内承受100mA 以上灌电流的信息。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    遗憾的是、没有动态热阻抗数据可用。   

    有关流入阴极的灌电流大于100mA 的信息、ABS MAX 表显示 IKA 连续阴极电流的最大限制为150mA。 因此、可以在极短的时间内吸收超过100mA 的电流。  我会更关注封装的热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    如果您有任何其他问题、请随时与您联系。  如果没有、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我对 TL431AQDBZR 有一个后续问题。  您是否可以建议提供类似功能但能够在短时间内吸收300mA 电流的器件?  根据我的基本搜索结果、似乎没有任何灌电流超过150mA 的并联稳压器可用。  如果我们希望提供300mA 的灌电流、我假设我们必须开始查看线性稳压器或齐纳二极管?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    没错。  我们没有能够灌入超过150mA 的并联稳压器。  LDO 将是您的最佳选择。