This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:反激启动网络。

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11155, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040151/ucc28050-flyback-startup-network

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件:PMP11155

尊敬的团队:

我想知道 PMP11155中启动网络的工作情况。

 Vcc 的工作电压为20V、但根据电阻器网络、Vcc 网络将具有41V、而输入电压为90Vac。

IC 开始工作后、Vcc 如何从 HV 网络变为偏置绕组。

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、流经 R1和 R5的电流足以将 Vcc 提升至 UCC28050 启动阈值。  达到该阈值后、输出开始调节。  此时、通过 R1+R5提供的电流太小、无法为 Vcc 供电、因此 C11会提供电流、直到 Q1、D9、R7形成的稳压器接管。   

    Q1、D9和 R7将 Vcc 调节至~15V-VBE、因此绝不会超出20V AbsMax。