This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:验证功能有问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039631/bq27z561-r2-issue-with-the-authentication-function

器件型号:BQ27Z561-R2

我想知道 TMR 是否正确或包含错误。 我无法加载"身份验证密钥"、BQ27Z561-R2器件是否支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurizio、您好!

    我认为这是一个重复的问题、因为链接了这个问题、我们将在收到有关原始主题的反馈后立即通知您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、
    Shirish 回答了以下链接:
    BQ27Z561-R2:器件安全-带安全密钥的身份验证功能
    我还要求寻求另一种解决办法。
    我不熟悉论坛、但我认为我不必重复在链接中应该看到的问题。

    感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurizio、您好!

    我认为两个线程的问题是相同的、或者 Shirish 刚刚回答了两个线程。

    通常、我们会尝试每个问题保留一个线程、以便其他人更容易搜索、如果为同一问题创建了多个线程、则团队需要更多的时间来筛选重复项、因此我们无法尽快回答问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    这些问题与同一个主题相关、但直到昨天我们仍未得出结论、因此我通过按下链接中的"提出相关问题"按钮连接到此主题

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943522/bq27z561-r2-do-you-know-the-default-sha-256-key-of-bq27z561-r2?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ27Z561-R1%20authentication#

    看看是否有人在1年前提出了解决方案(因为即使在那里讨论也没有结束)。
    也许我不能继续、但我认为现在可以关闭或取消、我该如何继续?

    是否应按下"此解决我的问题"按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurizio、您好!

    好的、这些问题似乎与 Shirish 试图帮助您的问题相同、因此我认为它们是重复的。

    是如果您的问题已针对两个主题线程得到解决、您可以使用"此问题已解决"按钮来帮助我们  

    此致、

    Wyatt Keller