This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:系统外部关断电路

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040030/ucc256402-system-external-shut-dowm-circuit

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256302

关于 UCC256402或相同系列、我确认添加基于 UCC256302的外部禁用电路。 (请参阅 UCC256302数据表第20页)

请告诉我以下牵引点;

・ 禁用电压的阈值是多少?

我猜低于 BMT_Lmin:0.2V、对吧?

・当触发外部关断时、重新启动功能是否无效以运行软启动、对吗?

如果正确、是否有任何操作软启动的方法?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您与我们联系。 不建议使用 FB 引脚进行系统关断。 换句话说、不应使用用于 UCC256302的外部禁用电路或 UCC256402。 这是因为、当 FBreplica 小于 BMT 时、控制器只会关闭开关脉冲。  如果使用此方法、则无法提供软启动。  

    您可以使用 BLK 引脚电压实现外部关断。 当 BLK 电压低于阈值时、控制器关闭脉冲。 这是一种安全的方法、因为每次 BLK 达到阈值电压时都会有一个软启动。

    BMT 下限阈值由控制器的 SS/LL 引脚和 BW 引脚设置。 SS/LL 引脚决定 BMTH、而 BW 决定 BMTH/BMTL 的比率。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.2.2.18和8.2.2.19节。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致

    曼尼甘塔 P