This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:TO-220主体部分(散热器)连接

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039388/tps759-to-220-body-part-heatsink-connection

器件型号:TPS759

各位专家:

你好。

您能否确认 OPN (采用 TO-220封装的 TPS75901KC)的主体部分(用于散热器)是否连接到 GND、输出或根本没有连接、并建议与引脚隔离。

谢谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请给我们1-2个工作日以获取芯片附加信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。

    我读取了器件 D/S、看不到有关其连接的更多信息。 因此、我从 其器件应用手册中看到散热器可能已挂起。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我刚才讲过 PM、散热焊盘连接到接地端。 它不是浮动电压、通过与接地平面融合来连接。

    此致、

    John