This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:卡在100%模式下

Guru**** 2502705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039610/tpsm82822-stuck-in-100-mode

器件型号:TPSM82822

我将在新设计中使用 TPSM82822SILR。 我使用它来生成1.9V、3.3V 和4V。 对于4V 电源、我尝试将100pF 电容器增加到1.1nF。 但它没有什么不同

对于所有3个电源、当输入低于2.4V 时、将按预期禁用它们。 高于2.4V 时、电源开启、但输出电压与输入电压匹配、因此它们卡在100%模式下。 FB 引脚上的电压不稳压至0.6V、而是与分压器成比例地跟随输出。 它远高于0.6V。

例如、当输入为2.5V 时、1.9V 稳压器的输出电压刚好低于2.5V。 所有三种设计都是相似的、只有分压器分压比不同。

封装标记为 GA、因此我相信已安装正确的部件。

我希望得到任何帮助或建议、以了解该器件为什么不会进行调节、而是停留在100%模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我查看了原理图、找不到任何问题。 但是、我想知道输入和输出电容器相对于 IC 的位置。 是否可以向我们发送布局?

    在设计过程中、您是否满足8.3.2中所述的最低输入电压要求?  

    系统的最大负载是多少?

    如果可能、您能否共享输入电压、输出电压、VFB、EN 范围图?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.9V 电源应首先提供、并启用3.3V 电源作为 TMS320F28355 DSP 的定序电源。 DSP 的1.9V 电源在 DSP 周围有四个2.2uF 电容器、但在1.9V 稳压器上没有任何电容器。 我将电源电压提高至2.5V、这是1.9V DSP 电源轨的绝对最大电平。 输出跟随高达2.45V 的电源。

    我删除了1.9V 稳压器以保护 DSP、并查看了4V0电源轨。 它具有零负载、应完全独立于其他电源轨。 它的输出也跟随电源。 我将其电压提高到4.5V。输出电压也提高到接近4.5V。 FB 引脚超过0.6V、没有稳压迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了示波器上的电源轨。 它们是平坦的。 VIN = 4.9V、Vout = 4.87V。 VFB = 0.77V。 这些用于4.0V 电压轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    布局看起来不错。 我首先要确认几件事。

    -请重新启动系统/TPSM82822SILR。  

    -请测量 Vin 和 Vout 引脚之间的电阻。 如果是低阻抗、则器件会损坏。

    -如果已损坏、请换用新 IC、然后重新测试。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有三个稳压器、我进行了测试、以了解如果我短路将 FB 连接到输出的分压器的上电阻、会发生什么情况。 在每种情况下、输出变为1.8V。 此外、对于1.9V 稳压器、PG 输出变为高电平、从而启用3.3V 稳压器。

    因此、我相信这些不是可调节 TPSM82822SILR 器件、而是固定输出 TPSM828222SILR。 但是、引脚4/5附近的器件标识是 G9。 在引脚6附近有一个数字2。

    G92适用于 TPSM828222SILR 1.8V 器件。

    封装上显示的器件标识如何? 有图纸吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    让我在内部确认这一点、今天我将向您回复。 但让我澄清一下、您是否曾尝试过相同批次的新 IC、它是否始终相同?

    您可以分享该批次号码吗? 到目前为止、您已经测试了多少个 IC?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装引脚1侧的丝印中显示 G9 OCN。 另一方面、它看起来像 激光蚀刻2、后跟丝网01T。

    我有一个分包商为我制造了20块非板、我将在发货给最终用户之前对其进行测试。  我这里没有拆卸和更换这些表面贴装部件所需的设置。

    分包商已确认他们的采购需要正确的零件、但偏差供应商可能已经混在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这种混淆很少见。 不过、请从顶部清晰地展示器件标识、以便我们自己验证器件标识是否正确。

    请再次确认:

    -同一电路板上的所有三个模块都具有相同的行为?  

    它可以调节为1.8V、当 Vin 增大时、输出仅跟随输入。 但它们都没有损坏。

    -所有20块板都有相同的问题?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是部件。 顶部显示 G9 OCN。 底部有一个非常模糊的2 (激光蚀刻?) 后跟01T。

    我已经测试了两个板。  

    在一个上、我移除了1.9V 稳压器以保护 DSP 免受过压破坏。

    当我在2.4V 至4.7V 的电压范围内将连接 VFB 和 Vout 的上电阻器短路时、3.3V 电源应提供1.8V 的电压。 输出在5V 时上升至1.9V。  对于4.0V 电压轨、当我将 VFB t Vout 短接时、它为2.7V 至5V 的输入电压提供1.8V 的输出电压。

    在第2块电路板上、当1.9V 稳压器工作且 VFB 短接至 Vout 时、我看到 Vout = 1.8V、Vin 范围为2.4V 至3.3V。 我不能超过3.3V、因为我不想对 DSP 3.3V 电源轨进行过压。

    我不愿意测试更多的电路板、因为有损坏 DSP 的风险、这会有效地报废电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚做了进一步的测试。 对于1.9V 电源轨、我移除了两个电阻器中的较低者、使 VFB 通过22k 电阻器连接到 Vout。 我修改了3.3V 电源轨和4.0V 电源轨、将上电阻器 R75的值从56k 更改为12k、将 R67的值从100k 更改为18k。 实际上、我已经调整了下限、假设 VFB 为1.8V 而不是0.6V。 我的稳压器现在可产生1.85V、3.3V 和4.08V 电压、足以满足我的需求。 我将根据这些修改对电路板进行返工。

    我认为,这是相当肯定的,是固定的1.8V 零件是安装的,而不是设计的可选零件。

    如果您能确认这符合器件标识、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您提供所有详细信息并分享图片。

    该器件看起来是固定输出版本-  TPSM828222SILR。 “01T”旁边有一个标有“2”的激光器。

    如果您需要有关此问题的进一步帮助、请告诉我。

    此致、

    Febin