This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:浪涌电流限制电阻器问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039910/tlv1117lv-inrush-current-limiting-resistor-question

器件型号:TLV1117LV

在电压源和器件的 Vin 之间安装10欧姆限流电阻器是否安全? 目标是在加电期间将浪涌电流限制为几百毫安。

输入源电压为3.3V、输出电容为1400uF。

我的问题是、浪涌电流尖峰将导致输入电压降至2V 以下、并在3.3V 电源电压上升时导致器件开启/关闭抖动。

我的直流负载电流小于20mA、因此在稳态运行期间、我不会因此而担心电阻器上的~0.2V 压降。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    从不应损坏 LDO 的角度来看、只要不超过绝对最大值、这是安全的。  您可能会看到、正如您所提到的、对输出的影响很小、但很可能是最小的。  但是、您必须评估您的应用中是否可以接受任何非单调启动。  我建议您获取 TLV1117LV EVM、并在安装了实际电容器的情况下对其进行测试、以验证运行是否满足您的预期。

    谢谢、

    斯蒂芬