This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210波形

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034818/lmg1210-lmg1210-wave-form

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1205

你(们)好

我的客户告诉我、他遇到了波形问题、请参阅以下文件以了解更多详细信息  

e2e.ti.com/.../0456.LMG1210.docx

谢谢  

BR

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    您能否提供他们所看到问题的描述?

    我不完全理解所附的文档。 是否可以提供翻译成英文的版本?  

    如果我理解正确、则其开关频率为200kHz (50%占空比)、Vin = 12V。 他们的 Vbus 电压是多少?

    从原理图中可以看到、它们在自举电容器和 VDD 电容器上使用100nF 电容器。 我们建议 VDD 电容器至少比自举电容器大10倍。 您能否让它们增加其中一个 VDD 电容器? 它们已经有1nF 电容、可以将另一个 VDD 电容更改为10uF 电容。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,您好,我是 William 所说的客户

     它们的开关频率为200kHz (50%占空比)、Vin = 12V。 他们的 Vbus 电压是多少?  

     VBUS = 12V 直流

       自举电容= 0.47uF + 0.47uF  

      VDD 电容 = 100uF /25V + 0.22uF + 0.22uF

     e2e.ti.com/.../20210910.LMG1210.docx  

    附件是英文说明文档  

      期待您的回复和 对您的最佳祝愿、t.k.s.

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 您能否移除开关节点上的电阻负载(30欧姆电阻)、并查看移除负载时问题是否仍然存在? 最好在新的电路板上测试这一点。  

    如果问题仍然存在、请在移除负载的情况下、在单个示波器图上进行捕获:VDD、EN、PWM、LO。 在另一个示波器图中:PWM-VSS、HB-HS、Ho-HS、Lo-VSS (您需要使用差分探头来测量相对于 HS 的 HB 和 HO)。 请使用 Tip & Barrel 方法测量尽可能靠近销的所有信号。 在单个图上请求信号的原因是能够查看信号之间的时序。   

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    感谢你的答复。 我们尝试移除了30欧姆测试电阻器。 当测试条件为 EN=5V PWM=20Khz~1MHz 时、电路板的大多数 HO 引脚没有信号、并且电路板的某些 HO 引脚保持高电平和大电平。 某些电路板的 LO 引脚可测试为正常 PWM 信号。

     我想确认我需要执行的步骤。
    步骤1. 我需要使用示波器来测试 VDD、EN、PWM 和 LO 的波形。 这是否相对于 VSS? 。
    步骤2. 测试 PWM-VSS、HB-HS、HO-HS、LO-VSS。 我的电流设备是一个四通道示波器,但我没有差分探头。 是否可以通过其他方法来确认 HB-HS 和 HM-HS 的信号?

    感谢您的帮助、期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第1步的问题:是的、所有这些信号都相对于 VSS。

    第2步的问题:在这种情况下、您可以使用以下两个图表:

    • 一幅包含 PWM-VSS、HB-VSS、HM-VSS、HS-VSS 的图(使用示波器使用数学函数减去 HB - HS 信号)
    • 第2幅图、其中包含 PWM-VSS、HS-VSS、LO-VSS (并且示波器使用数学函数减去 Ho-HS 信号)

    当您捕获这些值时、请捕获一个、我们可以看到几个周期、另一个时间标度较小的图、我们可以看到具有更高分辨率的1或2个完整周期。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    感谢你的帮助

      我已经获得了一些波形数据、请帮助我进行分析、谢谢。

      VDD、

    VDD-VSS wave

    EN、

      

    PWM。

    LO、 (黄色、PWM  绿色、LO)

    Ho-HS (__LW_AT__绿色 Ho-VSS   和  黄色 HS-VSS)

    HB-HS

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供图。 我将与我们的团队一起分析这些问题、以便在明天为您提供反馈。  

    启动期间是否会发生此问题? HO 信号是否最终开始开关?

    我提出的原因是、在开始切换低侧和高侧之前、您需要考虑启动延迟。 最佳启动序列是将 VDD 电压电平升高到 UVLO 左右、然后等待 tSTLS  (150us)、然后再切换低侧。 类似地、一旦 HB-HS 电压电平高于 UVLO、  那么在切换高侧之前、您应该等待 tSTHS (28US)。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

     问题:

    1、启动期间是否会发生此问题?  

       在上电时、我只能在 HO 引脚处得到一个波形。

    2、HO 信号是否最终开始开关?

      除了加电的时刻、HO 引脚在其余时间始终为低电平、但 LO 引脚始终为正常 PWM 输出。μ A

      

    我现在有40个 PC LMG1210芯片、但 大多数电路板都是这样的。

    我想我获得的芯片质量可能有缺陷,但 TI 的官方网站不可用,其他授权代理也不可用。

    因此、我请求团队帮助分析我的申请是否不正确。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供波形。 HB 到 HS 的电压电平似乎保持在~0V。 我认为最好自行测试驱动程序、以确保其正常工作。

    要了解驱动器是否正常工作、您可以关闭 Vbus 电压(原理图上的 VIN)并移除负载并以这种方式进行测试、并监控 HB 到 HS、HO 到 HS 和 HS 到 VSS。  

    如果您仍然看到相同的行为、则可以在没有任何负载、Vbus 或 FET 的情况下检查驱动器的基本功能。 在这种情况下、您将移除 FET (您可以通过移除栅极电阻器来实现)并将 HS 引脚短接至 GND。 这样、您应该能够同时看到高侧和低侧信号切换(两者都相对于 GND)。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie

      我们已确认 HB-VSS HM-VSS Ho-VSS 多次后始终为0、但加电时除外。几乎所有电路板都可以在 LO 引脚上正常输出。

    我刚才按照你的建议移除了驱动电阻并关闭了 Vbus、但情况保持不变。

    这是否意味着我的 IC 出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    PWM:   100kHz  

    VBUS = 0   

    无  FET

    黄色: LO

    绿色  :   何         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcai、

    Leslie 目前不在办公室。 您似乎有一个更长的对话正在进行、她应该明天就能回答最近的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcai、

    感谢您提供相关信息。 只是为了确认、当您进行这一最新实验时、您是否将 HS 与 GND 短路?

    我认为、这些 IC 不太可能是有缺陷的 IC (尤其是因为您看到其中有几个 IC 表现出相同的行为)、因为所有器件都在生产中进行了测试。  我向您发送了一份友谊请求、以便能够在私人消息中更详细地讨论进一步的调试步骤。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

      非常感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Leslie、

      很高兴能很快收到您的回复,我可以确认 HS 已短接至 GND。

      正如您所说的“我认为这些 IC 不太可能是有缺陷的 IC (特别是因为您看到其中的几个 IC 表现出相同的行为),因为所有器件都在生产中经过测试”

     几乎所有板都有相同的现象,我也不认为所有芯片都有问题。但有一种情况我需要解释,我的芯片不是直接从 TI 购买的,因为官方网站缺货,我从深圳华金北贸易市场购买了芯片,

    非常感谢您给我发送了一份友谊请求、但我应该在哪里看到这些信息? 很抱歉,我不太清楚如何使用 此平台

    此致、

    Youcai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcai、

    登录后、您应该能够在页面的最顶部看到一个消息框。 这将带您进入您的按摩页面、您可以在其中与 Leslie 保持沟通。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy,

      感谢您的屏幕截图,祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcai、

    Leslie 本周外出、我将为您提供帮助。

    ----

    这些设备是从 深圳华金北贸易市场(SEG 广场?)购买的、 我知道这里有许多设备在出售、其中许多可能是假的。  我将在内部检查是否有方法检查器件的真实性。

    在平均时间内、您能帮助以下方面吗?:

    1) 1) 提供器件的特写图、以便我可以读取芯片上的数字?

    2)  2)提供器件随附的任何文档的图片。

    3) 3)检查电路板上 HO 到 HS 和 HO 到 GND 是否存在短路

    ----

    如您所说、如果可能、最好直接从 TI.com 购买器件

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

       感谢您的帮助,我从华金北的经销商那里购买了芯片、因为官方网站不可用。

    回答问题1,器件特写图:

      

     芯片上的印刷是 LMG1210 TI 98J P8YH

    回答问题3,我们已确认 HO 至 HS 和 HO 至 GND 未短接至 GND

    回答问题2 "提供器件随附的任何文档的图片。"  

      我不明白您的意思、这是我的应用原理图吗?

    我想问另一个问题、LMG1205的最大驱动频率是多少? 本手册仅给出了几 MHz,

    因为此芯片可从 TI 订购

     祝你度过美好的一天,

     Youcai

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcai、

    关于我的问题、我想知道您是否可以发送器件附带的箱子或袋子的图片(包括任何标签等)。  如果你找不到,不用担心。

    感谢您提供部件的特写照片!  我将与我们的内部团队核实我们可以得出什么结论。

    ----

    关于 LMG1205的最大频率、我们不指定它、因为它将取决于晶体管栅极上必须驱动的电容大小以及驱动器输出路径中的电阻。  这种相关性源于器件在这些快速开关速度下产生的热量以及是否能够散热(以及允许的上升和下降时间)。  这将取决于数据表中的热阻规格、PCB、环境温度及其必须驱动的负载。

    ----

    我们可以在电流设置中尝试的另一件事是移除其中一个自举电容器、因为两个0.47uF 电容器可能太大。  请告诉我这是如何实现的。

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

      我从两个供应商那里得到了芯片、一个是包装的、另一个是散装的

     回答您有关 自举电容器的问题、0.47uf 是演示板中的参数,我们尝试使用0.1uf、2.2uf,结果是相同的 HO 始终没有信号,LO 始终是正常输出

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youcai、

    感谢您的照片!

    ----

    关于自举实验、很抱歉、这不起作用。

    您是否曾尝试通过移除栅极电阻器来断开高侧 FET?  看看 HO 是否会切换?

    ----

    谢谢、

    Aaron Grgurich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     感谢您的回复,正如我所报告的,几乎所有 HO 芯片都没有输出,我们根据 Leslie 的建议尝试拆除了驱动电阻测试芯片。

      我有两个电路板、所有参数都完全相同、可以正常工作、波形也正常、只有2个

     目前我找不到其他的可能性,也许唯一的可能性就是我的芯片应该是异常的

    非常感谢您的帮助、

    从性能的角度来看、LMG1210是我的产品的理想选择。 很遗憾、我无法订购。

    我将使用 LMG1205设计高频半桥驱动器、因为我可以从 TI 订购此芯片。

    再试一次、希望 我能成功

    此致、

    Youcai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youcai、

    我叫 Jim Davenport、是 TI 反假冒计划经理。 很抱歉通知您、深圳华金北贸易市场不是 TI 授权经销商。 由于供应链中有关产品监管链的不确定性、TI 将仅支持通过授权经销商购买产品的客户的产品验证请求。  所有其他验证请求都必须通过其供应链来处理。

    如 有任何进一步的查询 或 信息、请访问 ti-counterfeit@list.ti.com

    尊敬的、

    Jim Davenport

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jim

      我今天在 www.mouser.com 上发现有 LMG1210芯片在售。 我已经购买了一些样片。 当芯片到达时、我会再试一次。 如果情况仍然一样,我会再谘询。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youcai、

    很好、我很高兴您能在这里找到一些器件!

    如果您稍后有任何问题、请告知我们。

    谢谢、

    Aaron Grgurich