This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691调光比和高侧串联 FET 问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039337/tps92691-tps92691-dimming-ratio-and-high-side-series-fet-problems

器件型号:TPS92691

尊敬的 Tuan:

   很抱歉再次打扰您。 最近、我学习了 TPS92691进行回顾演示、因此我仍有一些问题:

   1.如何计算1000:1 PWM 调光比? 我知道比率= 1/最小占空比= PWM 最小导通时间/T 但您说过、PWM 的最短导通时间取决于系统、PWM 频率可以是100Hz~1KHz。 那么、1000是如何产生的?

  2.我 想知道如何为 PWM 调光选择低侧系列 NFET 或高侧 PFET。 为什么001EVM 选择高侧? 是否需要考虑短路保护?

我知道要控制低电平或高电平需要不同电路设计的压摆率、这是一个重要问题吗?

  我发现如果设置平均 Iout=300mA、峰值 Iout=400mA、占空比=75%、PWM 调光效率低于模拟 Iout=300mA。

它是否正常、是什么原因?  

   再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    我对拖延这一点表示歉意。  我们将在24小时内回答您的问题。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虹膜、

     调光比被定义为 PWM 导通时间除以 PWM'ing 的1/频率。  换言之、对于100Hz 调光频率和调光的导通时间为10uS、则调光比率= 10uS 除以.01、等于0.001或1:1000的比率。

    2. 该 EVM 在设计中同时具有高侧和低侧调光 FET。  这是为了让客户能够灵活地选择适合其设计的任何器件。  应选择 FET 来承载 PWM 发送到 LED 负载的电流和电压。

     效率取决于 PWM 调光和模拟调光的输入电压和负载等工作条件。  它并不总是与理论上的相同、因此您不能只是通过这种方式对它们进行比较。

    谢谢 Tuan