This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50A 稳压器建议

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPSM831D31, PTH08T250W, TPS40428, TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040138/suggestion-for-50a-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS543C20TPSM831D31PTH08T250WTPS40428TPS40425

您好!

您可以建议我使用50A 稳压器吗?

输入电压- 5V。

2.输出电压- 0.72V

输出电流- 50A。

4.软启动-如果大约为0.5ms、则更好。

5.类型-如果是降压转换器,则正常

之前我们使用了两   个40A 稳压器 TPS543C20。现在、由于电流要求降低、我们计划改用一个50A 器件。

谢谢、此致、

Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    我通常建议将2xTPS543C20或2xTPS543C20A 用于基于转换器的50A 解决方案。 另一种选择是使用2xTPS546D24A。

    使用基于电源模块的解决方案(集成电感器)、我推荐使用2xTPSM41625、TPSM831D31或 PTH08T250W。

    在需要外部 FET 和/或功率级的情况下使用控制器、我推荐使用 TPS40425或 TPS40428。

    此致、

    Alec Biesterfeld