This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:单独使用 EMB1428,开关未启用

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037051/emb1428q-use-emb1428-alone-swtich-not-enable

器件型号:EMB1428Q

您好:

我使用的是不带 emb1499的 EMB1428。 EN 连接到 MCU 的 GPIO 输入端、DONE 和 RST 连接到  MCU 的 GPIO 输出端、DIR 通过逆变器连接到 DIR_RT、所有三个数字故障信号均下拉至接地端。 我尚未连接电池。 我仅连接了 Vstack (24V)、12V 和5V。 上电后的控制过程为:

1.将 DONE 和 RST 设置为高电平;

2.将 RST 置为低电平;

3.将 CS 设为低电平;

4. SPI 发送和接收数据、0x10;

5.将 CS 设置为高电平;

6.延迟3ms,设置为高电平;

7.等待 EN 变为高电平;

8.将 DONE 设为低电平;

每次可以接收到正确的应答0xa1、并且可以观察到 cext1和 cext2具有方波输出; 测量 CSW0的 S 和 G 之间的电压为12V、CSW1的 S 和 g 之间的电压为0V、S、G 和 GND 之间的电压为41V,、因此 CSW0启用;几秒钟后、CSW1启用PSW3和 PSW1也启用。 此时、EN 变为高电平、MCU 设置为 低电平、并使用外部直流/直流实现均衡。 但 从 CSW0启用 CSW1启用的时间是如此长?

打开所有开关后、再次发送0x20-0x70以启用其他开关。 因此、可以启用 CSW1、CSW3、CSW5和 CSW7、S 和 G 之间的电压为12V。 CSW2CSW4 CSW6无法启用、S 和 G 之间的电压为0V、S、G 和 GND 之间的电压为41V。 但 EMB1428将 EN 设置为高电平。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    如与此主题相关的其他博文中所述、EMB1428器件旨在用作与 EMB1499搭配使用的串联器件、因此我们对此主题的支持有限。 您能否确定是否可以按照我们的参考材料使用 EMB1499?  

    此致、

    泰勒