This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:FSW 精度。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039946/lm5164-q1-fsw-accuracy

器件型号:LM5164-Q1

大家好、

我想知道开关频率的精度。

我的客户正在运输检查中检查开关频率。
当然、输入电压和负载是固定的。
在该状态下、开关频率的变化量是多少?
它是+/-20%吗?  
我知道该规格不能保证。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:  

    让我看看我是否可以从设计中获得答案。 对频率的主要影响是导通时间容差、我在数据表中也找不到这一点。

    在固定输入电压和负载下、我认为准时是对频率的关键影响。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    是的、我知道主要影响是准时容差。
    您能告诉我导通时间容差吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它将具有大约+-20%的容差  


    谢谢