主题中讨论的其他器件: BQ27520EVM
你好朋友。
我有一个使用测量 IC 的项目。
之前、我使用了封装中的 bq27542 IC。 我可以重写新的容量设计。
现在、我在系统中使用 bq27520-G4、但无法重写新的容量设计。 我无法访问密封模式。
有人能帮我编写 IC BQ27520-G4的新电源设计吗、请!
特别感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好朋友。
我有一个使用测量 IC 的项目。
之前、我使用了封装中的 bq27542 IC。 我可以重写新的容量设计。
现在、我在系统中使用 bq27520-G4、但无法重写新的容量设计。 我无法访问密封模式。
有人能帮我编写 IC BQ27520-G4的新电源设计吗、请!
特别感谢!
你好,Shirish!
感谢您的支持?
现在、我可以将数据写入 BQ27520-G4的闪存。
但我有一个新问题。
我的电池容量 为 1500mAh。 当我写入新的 DesignCapacity=1500 mAh 时。 在我重新读取 DesignCapacity()之后,它是可以的。 但当我读取时
FullAvailableCapacity()寄存器,该寄存器的值不会改变(~1000mAh)。
请说明如何更改与 DesignCapacity 相同的值 FullAvailableCapacity()。
我使用 BQ27520EVM 套件和 STM32通过 I2C 接口进行连接。
谢谢!