This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:电源管理论坛

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ27520EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038049/bq27520-g4-power-management-forum

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQ27520EVM

你好朋友。

我有一个使用测量 IC 的项目。
之前、我使用了封装中的 bq27542 IC。 我可以重写新的容量设计。

现在、我在系统中使用 bq27520-G4、但无法重写新的容量设计。 我无法访问密封模式。

有人能帮我编写 IC BQ27520-G4的新电源设计吗、请!

特别感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq27520-G4具有与 bq27542相似的接口和配置。 您将执行相同的步骤。

    有关详细信息、请参阅此处的 TRM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish!


    感谢您的支持?

    现在、我可以将数据写入 BQ27520-G4的闪存。
    但我有一个新问题。

    我的电池容量 为 1500mAh。 当我写入新的 DesignCapacity=1500 mAh 时。 在我重新读取  DesignCapacity()之后,它是可以的。 但当我读取时

    FullAvailableCapacity()寄存器,该寄存器的值不会改变(~1000mAh)。
    请说明如何更改与 DesignCapacity 相同的值 FullAvailableCapacity()。

    我使用 BQ27520EVM 套件和 STM32通过 I2C 接口进行连接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dai、

    FullAvailableCapacity()为只读。 监测计将在运行期间自动更新它。