This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410-Q1:在更改反馈电阻器时、输出电压残桩位于固定值

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036835/tps5410-q1-output-voltage-stucks-at-a-fixed-value-while-changing-feedback-resistor

器件型号:TPS5410-Q1

您好,  

我目前在 PCB 上使用 TPS5410-Q1,我的目标是获得可变直流/直流转换,输入为24V,输出在7到17V 之间变化。 为了能够控制输出电压、我添加了数字电位器(U5)而不是反馈网络的底部电阻器、请查看下图中的原理图

在测试 PCB 之后,我注意到了2个问题,首先,在没有负载的情况下,当电位计电阻在1.2k 和700欧姆之间变化时,输出电压会发生变化,但当电位计电阻超过1.2k 时, 电压突然下降到大约9.2V、并且即使再次改变电位计电阻、它也保持在这个电压上。 我尝试使用万用表测量 VSENSE 引脚上的电压,当降压转换器在1.2k 和700欧姆之间正常工作时,电压值约为1.221V。 但是,当电阻增加到1.2k 以上时,FB 的值会随 POT 不断变化。 这不应该发生。

我的第二个问题是、当使用 合适的额定功率增加100欧姆的负载时 、输出电压值会突然下降、我尝试降低和增加负载、但输出电压保持在固定的错误值、即使更换电位计也不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.当 FB 不断随 POT 变化时 、它是否始终低于1.221V 或高于1.221V?

    2. 您是否尝试添加电阻器而不是 POT、然后添加电阻器负载、然后查看 VO 是否下降、我只想确认问题是由 POT 还是 PCB 布局引起的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)当 FB 不断变化时,它通常高于1.221V,但在某些值下低于1.221V

    下面是 FB 值与 POT 电阻之间的关系列表

    5k 时、FB = 2.8V

    4K、FB = 2.4V

    3K、FB=2V

    2K,FB = 1.4V

    1.5K、FB = 1.16V

    1.2k、FB = 0.947V

    1.1K,FB = 0.87V

    4.5k、FB = 2.68v

    请注意,如果我以高于1.2k 的电阻启动降压转换器,它会卡在8.5V,但当我以1.2k 或更低的电压启动它时,其 FB 的值为1.221V,如果我降低电阻,一切都正常,但如果我增加电阻,一切正常。

    2) 2)我尝试卸下 数字电位计、并将其更换为常规机械电位计、但仍然存在相同的问题。

    请注意,当我添加一个负载时,电压突然下降到3V 左右,或者在我移除负载之前一直保持在这个电压上,这个电压在相应的电阻上没有意义,我尝试测量 FB,我发现它也不是1.221V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否 使用 TPSB336K010R0425 作为输出电容器? 它是额定电压为10V 的电容器。 您是否可以更改为高电压额定值电容器以查看任何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试通过具有相同值的更高额定电压的电解电容器来更改电容器、但没有任何变化、我们将得到相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不确定布局是否与原理图相同、PH 应连接到电感器而不是 BOOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Daniel、我的问题终于得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴听到这个消息。 我将结束这个问题。

    谢谢