主题中讨论的其他器件: TPS61022
您好!
尽管我在两个设计中使用 TPS61022和 TPS61023、但此问题可能与任何升压相关、因此可能会重点关注它们。
对于升压、当输入电压过低而无法产生请求的输出电压(在给定电流下)时、低 FET 变为占空比、这实际上会导致输出下降。 然后、占空比继续增加、情况变得更糟、这会使通过 FET 的大部分电流短路、并产生通常会破坏 IC 的热量。 61022和61023采用哪些措施来阻止这种情况的发生? 我之所以特别使用这些芯片、是因为它们都适用于输入电压低但电流可能极高的超级电容器应用。
谢谢、Andrew