This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546x 和 TPS65400原理图查看

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039507/tps546b24a-tps546x-and-tps65400-schematics-review

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他器件:TPS65400

你好

您能否为我查看 TPS546x 和 TPS65400的原理图?

e2e.ti.com/.../P03_5F00_POWER_5F00_SUPPLY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我们的美国团队将对其进行审核、然后很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    开发4种 TPS546B24A 设计时使用了什么设计工具?

    您是否填写了原理图审阅检查清单?   https://www.ti.com/lit/zip/slurb01 

    所有设计都列出了来自默认 NVM 的补偿。  您是否打算在首次上电之前对此进行编程、或者您是否希望默认 NVM 值保持稳定?  如果您要对其进行编程、请在设计检查列表中输入所需的编程值。

    为什么该设计使用具有3个使能选项的相同6引脚接头?  这是需要不同使能选项的评估板吗?

    我将要求 TPS65400团队的某个人审核这8个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发4种 TPS546B24A 设计时使用了什么设计工具?

    回复:《TPS546x24A 补偿和引脚搭接 电阻计算器》,www.ti.com/.../SLUC686  

    您是否填写了原理图审阅检查清单?   https://www.ti.com/lit/zip/slurb01 

    回答:不、我没有、谢谢分享

    所有设计都列出了来自默认 NVM 的补偿。  您是否打算在首次上电之前对此进行编程、或者您是否希望默认 NVM 值保持稳定?  如果您要对其进行编程、请在设计检查列表中输入所需的编程值。

    回复:计划在首次上电之前对此进行编程。

    为什么该设计使用具有3个使能选项的相同6引脚接头?  这是需要不同使能选项的评估板吗?

    答复:是,需要不同的启用选项

    同时、请帮助检查输出电感和电容是否正确、Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SW

    我已经查看了原理图。  

    TPS65400的输入电压是12V、对吧?  

    如果是、建议将频率降低至500kHz、这有利于提高效率。  

    因此建议更改 R142=R70=374k Ω。  

    其他看起来不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

    我们的 PCBA 已经出现、发现它在空载和最大负载下不稳定。 这是否与开关频率相关?或者您是否有调试建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SW

    您可以给我发送一些波形吗?  

    我认为它与 FSW 相关。  

    是的、建议减小 Fsw、然后再次测试。